DERHAL YAYINLANACAKTIR No. 3132

Bu metin söz konusu basın bülteninin resmi İngilizce versiyonunun çevirisidir. Yalnızca referans olması ve kolaylık sağlaması amacıyla hazırlanmıştır. Ayrıntılar ve/veya özellikler için lütfen orijinal İngilizce metne başvurun. Herhangi bir tutarsızlık durumunda orijinal İngilizce versiyonun içeriği geçerlidir.

Mitsubishi Electric Uydu Yer İstasyonları için Ka-band GaN-HEMT MMIC’in Lansmanını Yapacak

Yüksek çıkış gücü ve düşük distorsiyon yer uydu istasyonlarının küçültülmesine yardımcı olacak

PDF Version (PDF:496.5KB)

TOKYO, 4 Ekim 2017Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) bugün uydu yer istasyonları için bir Ka-band (26–40GHz) 8W galyum nitrürlü (GaN) yüksek elektronlu mobilite transistörü (HEMT) monolitik mikrodalga entegre devre (MMIC) yükseltecinin lansmanını gerçekleştireceğini açıkladı. Endüstride lider konumda düşük distorsiyon ve 8W çıkış gücü sağlayan yeni MGFG5H3001, güç vericilerinin ebadını küçültmeye yardımcı olacak küçük ayak iziyle öne çıkıyor. Mitsubishi Electric, 1 Kasım’da numunelerin sevkiyatına başlayacak.

Ka-band GaN-HEMT MMC (MGFG5H3001)

Doğal afetler sırasında ve yer şebekelerinin kurulmasının zor olduğu bölgelerde yüksek hızlı iletişim için kullanılan uydu ağları, genellikle C-band (4–8GHz) ve Ku-band (12–18GHz) olarak uygulanmakla birlikte, daha yüksek frekansların kullanımı giderek yaygınlaşıyor. Ayrıca daha yüksek frekanslı Ka-band kullanımına yönelik talepte artış kaydediliyor. Mitsubishi Electric’in geliştirdiği yeni Ka-band GaN-HEMT MMIC, daha yüksek frekanslara yönelik artan talebi karşılamaya yardımcı olurken aynı zamanda ekstra yüksek çıkış gücü ve etkinliği sağlayan uydu iletişim ekipmanlarının geliştirilmesini de kolaylaştıracak.

Ürün Özellikleri

1)
Üst düzey çıkış gücü minyatürleştirmeye katkıda bulunur
- Optimize transistör konfigürasyonu üst seviyede 8W çıkış gücü sağlar.
- Tek bir çip devrelerle ve distorsiyon azaltıcı doğrusallaştırıcı ile eşleşerek yükselteç transistör devrelerini entegre eder.
- Daha az sayıda parça kullanılması, uydu-yer istasyonu vericilerinin ebadının küçültülmesine yardımcı olacak.
2)
Yüksek sinyal bütünlüğü ve minyatürleştirme için üst düzey distorsiyon azaltma
- Dahili doğrusallaştırıcı, güç vericileri için düşük distorsiyon oranı sağlar.
- Yüksek sinyal bütünlüğü ve uydu yer-istasyonu vericilerinin minyatürleştirilmesi için harici doğrusallaştırıcı ihtiyacında azalma sağlar.
3)
Geniş kapsamlı ihtiyaçlara yanıt verecek yeni uydu yer-istasyonu ekipmanlarının geliştirilmesini kolaylaştıracak
- Yeni Ka-band ve mevcut Ku-band ekipmanların çok daha çeşitli frekans aralıklarında kullanılmasına imkan tanıması bekleniyor.

Satış Takvimi

Ürün Uygulama Model Genel Bilgi Sevkiyat
Frekans Doymuş çıkış gücü Lineer kazanç
Ka-band
GaN-HEMT MMIC MMIC
Uydu yer istasyonları MGFG5H3001 27.5–31.0 GHz 39.0dBm (8W) 15.0dB 1 Kasım 2017

Haber içerikleri, yayınlandıkları tarihten sonra güncel olmayan bilgiler içerebilir ve/veya bildirimde bulunmadan değiştirilebilir.