DERHAL YAYINLANACAKTIR No. 3208

Bu metin söz konusu basın bülteninin resmi İngilizce versiyonunun çevirisidir. Yalnızca referans olması ve kolaylık sağlaması amacıyla hazırlanmıştır. Ayrıntılar ve/veya özellikler için lütfen orijinal İngilizce metne başvurun. Herhangi bir tutarsızlık durumunda orijinal İngilizce versiyonun içeriği geçerlidir.

Mitsubishi Electric 7.0-inç WXGA Renkli TFT-LCD Modülünün Lansmanını Gerçekleştirecek

Çok amaçlı dış ortam ölçme araçları ve endüstriyel cihazlar için ideal

PDF Version (PDF:533.3KB)

TOKYO, 22 Ağustos 2018 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) bugün dış ortam ölçme araçları ve cihazlar gibi çok sayıda endüstriyel uygulamada kullanılmak üzere yeni bir 7.0-inç WXGA TFT-LCD modülünün lansmanını gerçekleştireceğini açıkladı. Modül; yüksek çözünürlüklü WXGA (1,280 × 768 nokta), süper geniş 176 derece yatay/dikey görüntüleme açıları, 1,000 cd/m2 yüksek parlaklık, 1000:1 yüksek kontrast oranı, -40 ila 80°C arasında işletim ısısı aralığı ve yüksek titreşim direnci gibi özelliklerin benzersiz bir kombinasyonunu içeriyor. Örnek ürün satışlarına 20 Eylül tarihinden itibaren dünya genelindeki Mitsubishi Electric ofislerinde başlanacak.

Mitsubishi Electric Renkli TFT-LCD Modülü
AA070TA11

Yeni TFT-LCD modülü; yüksek çözünürlük, geniş görüntüleme açıları, yüksek parlaklık, titreşime ve dış ortam koşullarına yüksek dayanıklılık gibi özellikler gerektiren çok amaçlı uygulamalar için artan taleplere cevap verecek..

Mitsubishi Electric halen süper geniş görüntüleme açılarına sahip 34 TFT-LCD modülü sunuyor.

Ürün Özellikleri

1)
Farklı ölçme araçları ve kurulumları için yüksek çözünürlük, süper geniş görüntüleme araçları ve yüksek parlaklık
- Yüksek çözünürlüklü 1,280 (H) × 768 (V) WXGA ekran yoğun bilgilerin uygun bir şekilde yönetilmesini sağlar.
- Hem yatay hem düşey düzlemde 176 derece süper geniş görüntüleme açıları, farklı kurulumlarda mükemmel görünürlük sağlar.
- 1,000 cd/m2 yüksek parlaklık ve 1000:1 yüksek kontrast oranı, parlak ortamlarda mükemmel görünürlük sağlar. %1’den 100’e kadar karartma oranı her ortamda görünürlük sağlar.
- Yeni tasarlanan LED arka ışık (aynı parlaklık seviyesinde LED arka ışıkla karşılaştırıldığında) parlaklık etkinliğini %30 oranında arttırır ve düşük enerji tüketimine katkıda bulunur.
2)
Dış mekanlarda kullanılan endüstriyel cihazlar için geniş işletim ısısı aralığı ve yüksek titreşim direnci
- Son derece dayanıklı materyallerle üretilen modüller, -40 ila 80°C arasındaki dış ortam koşullarına uygundur.
- Optimum mekanik tasarım, sıkıştırmalı montaj (LCD periferal kısım şasiye tutturulmak üzere arkadan bastırılır) için 6.8Gs (halen 1.0Gs olan mevcut Mitsubishi Electric “AA…” ürünlerine kıyasla 7x daha fazla) veya kenar montajı (kenar deliklerden şasiye tutturulur) için 2Gs düzeyinde yüksek titreşim direnci sağlar.

Satış Takvimi

Ürün Model LED sürücüsü Örnek Ürün Sevkiyatı
7.0-inç WXGA TFT-LCD Modülü AA070TA01 Uygulandı 20 Eylül 2018
AA070TA11

Haber içerikleri, yayınlandıkları tarihten sonra güncel olmayan bilgiler içerebilir ve/veya bildirimde bulunmadan değiştirilebilir.