DERHAL YAYINLANACAKTIR No. 3209

Bu metin söz konusu basın bülteninin resmi İngilizce versiyonunun çevirisidir. Yalnızca referans olması ve kolaylık sağlaması amacıyla hazırlanmıştır. Ayrıntılar ve/veya özellikler için lütfen orijinal İngilizce metne başvurun. Herhangi bir tutarsızlık durumunda orijinal İngilizce versiyonun içeriği geçerlidir.

Mitsubishi Electric 5G Mobil Baz İstasyonları için 25Gbps EML CAN’in Lansmanını Gerçekleştirecek

Yüksek hızlı veri aktarımını mümkün kılan ve mobil ağlarda enerji tüketimini azaltan teknoloji

PDF Version (PDF:503.8KB)

TOKYO, 4 Eylül 2018 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) bugün beşinci nesil (5G) mobil baz istasyonlarındaki telsiz erişim ağlarında yüksek hızlı optik veri aktarımını destekleyen 25Gbps EML CAN modülünün lansmanının gerçekleştirileceğini açıkladı. 5-8 Eylül tarihlerinde Çin’in Shenzhen kentindeki Çin Uluslararası Opto-elektronik Fuarı (CIOE) 2018’de sergilenecek olan yeni modül, 1 Kasım tarihinden itibaren satışa sunulacak.

25Gbps EML CAN (ML760B54)

Satış Takvimi

Ürün Model Dalga boyu İşletim kasası ısı aralığı Ürün Sevkiyatı
25Gbps
EML CAN
ML760B54 1270nm,
1310nm
– 40°C ila + 95°C 1 Kasım 2018

5G mobil ağlarının geliştirilmesi, yüksek hacimli veri aktarımına ve dolayısıyla da yüksek hızlı optik iletişim ağlarına duyulan ihtiyacı arttıracak. Bu durum, düşük enerji tüketen yüksek hızlı optik cihazlara yönelik talepte artış yaşanmasına neden olacak. Yeni 25Gbps EML CAN ünitesi, bu gereksinime yanıt vererek müşteri kurulumlarının verimliliğinin ve etkinliğinin arttırılmasına yardımcı olmak üzere tasarlandı.

Ürün Özellikleri

1)
Yüksek hızlı, büyük hacimli mobil ağları destekler
-Sektörde bir ilk olarak 25Gbps EML sağlayan TO-CAN paketi*
-TO-CAN paketinin bant genişliğinde artış
2)
Mobil ağlarda enerji tüketimini azaltır
-Mevcut FU-411REA modeline kıyasla termo-elektrik soğutucuların enerji tüketiminde yüzde 40 oranında düşüş
3)
Müşteri verimliliğini arttırır
-Standart TO-56 CAN paketiyle uyumlu (paket boyutu:φ5.6mm)
-Sadeleştirilmiş üretim prosesi sayesinde iki yönlü optik modüllerin ve alıcı verici aygıtların verimliliğinde artış
* Mitsubishi Electric’in beyanına göre 4 Eylül 2018 itibariyle geçerlidir.

Haber içerikleri, yayınlandıkları tarihten sonra güncel olmayan bilgiler içerebilir ve/veya bildirimde bulunmadan değiştirilebilir.