DERHAL YAYINLANACAKTIR No. 3140

Bu metin söz konusu basın bülteninin resmi İngilizce versiyonunun çevirisidir. Yalnızca referans olması ve kolaylık sağlaması amacıyla hazırlanmıştır. Ayrıntılar ve/veya özellikler için lütfen orijinal İngilizce metne başvurun. Herhangi bir tutarsızlık durumunda orijinal İngilizce versiyonun içeriği geçerlidir.

Mitsubishi Electric Asya Pasifik Bölgesinin En Büyük Diamond Vision Ekranının SOGO Hong Kong'da Açılışını Gerçekleştirdi

Yaklaşık 19 metreye 72 metre ebadıyla Asya Pasifik Bölgesinin en geniş Diamond Vision ekranı, beş tenis kortu büyüklüğünde bir alanı kaplayacak

PDF Version (PDF:186.8KB)

TOKYO, 26 Ekim 2017 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) bugün Hong Kong’un ikonik Causeway Bay semtinde bulunan SOGO Department Store’a Hong Kong’un en büyük ve en yüksek çözünürlüklü LED ekranı olması beklenen bir Diamond Vision™ kurulumunu tamamladığını açıkladı. Beş tenis kortundan daha büyük olan yaklaşık 19 metreye 72 metre ebadındaki bu ekran altı düşey görüntüyü Full HD kalitesinde gösteriyor (G: 1,080 piksel x Y: 1,920 piksel). İkonik lokasyonunun yanı sıra kristal berraklığında, yoğun renkli ve çarpıcı görüntü kalitesi nedeniyle "CVISION" olarak adlandırılan ekran 27 Ekim itibariyle resmen kullanılmaya başlandı.

SOGO Hong Kong CVISION

Yüksek çözünürlük ile geniş yatay ve düşey görüntüleme açısının benzersiz bir kombinasyonunu sunan CVISION, Hong Kong’un en yeni yaşam merkezlerinden biri haline gelerek şehrin gece yaşamına damgasını vuracak.

CVISION’da Mitsubishi Electric’in geliştirdiği, kapalı durumda aydınlığı azaltan ve açıldığında kontrastı arttıran tescilli özel LED çipleri kullanıldı. Ayrıca, güneş ışığı ekrana yansıdığında kontrast bozulmasını minimum düzeye indiren koruyucularla, CVISION’un şirketin ürettiği geleneksel ekranlara kıyasla yüzde 50 daha yüksek kontrast elde etmesi sağlanıyor. CVISION, güneş ışığında yan açılardan ya da yakın mesafeden kolaylıkla izlenebiliyor ve standart 45 dereceyle kıyaslandığında 80 derece dikey izleme açısı sunuyor.

Gelecekte, Mitsubishi Electric CVISION modeline Diamond Vision serisinde yer vererek LED ekran çalışmalarını Hong Kong ve Greater China bölgesinde geliştirmeyi amaçlıyor.

Mitsubishi Electric, bugüne kadar Tokyo Shinjuku’daki ALTA VISION ve New York Times Square’deki 1535 Broadway gibi dünyanın en yoğun ticari lokasyonları da dahil olmak üzere dünya çapında 950’den fazla yere Diamond Vision ekranlarını kurdu.

Ürün Özellikleri

Ürün Diamond VisionTM
Aktif Ekran Alanı 71.68m (d) x 19.2m (y); yaklaşık 1,376.3m2
Ekran Tipi Full color Outdoor LED Display (full siyah paketli LED ile)
Piksel Konfigürasyonu 10.0mm piksel aralığı; SMD 3in1 tipinde
Total Piksel Sayısı 13,762,560 px ; 7,168(en) x 1,920 (boy)
Parlaklık (ayarlanan) 6,000cd/m2 (64-basamak)
Piksel Yoğunluğu 10,000piksel/m2
Görüntü İşleme (grayscale) 65,536 basamak/renk (16-bit)
İzleme Açısı ±80° yatay, +68°  –80° dikey  (standart +26° to –45° ile kıyaslanmıştır)

Haber içerikleri, yayınlandıkları tarihten sonra güncel olmayan bilgiler içerebilir ve/veya bildirimde bulunmadan değiştirilebilir.