DERHAL YAYINLANACAKTIR No. 3082
Bu metin söz konusu basın bülteninin resmi İngilizce versiyonunun çevirisidir. Yalnızca referans olması ve kolaylık sağlaması amacıyla hazırlanmıştır. Ayrıntılar ve/veya özellikler için lütfen orijinal İngilizce metne başvurun. Herhangi bir tutarsızlık durumunda orijinal İngilizce versiyonun içeriği geçerlidir.
Hong Kong'un en büyük ve en yüksek çözünürlüklü Full HD LED ekranı olacak
TOKYO, 7 Şubat 2017 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) bugün Causeway Bay, Hong Kong'da bulunan SOGO Alışveriş Merkezinin dış cephesine büyük bir Diamond VisionTM ekranı kurmak için SOGO Hong Kong Co. Ltd.'den bir sipariş aldığını açıkladı. Mitsubishi Electric, 19 metreye yaklaşık 72 metre ebadında (beş tenis kortundan daha büyük) ve altı dikey görüntüyü Full HD olarak (G 1.080 piksel x Y 1.920 piksel) gösterebilen bu ekranın Hong Kong'un en büyük ve en yüksek çözünürlüklü Full HD LED ekranı olmasını bekliyor. Kurulumuna Şubat ortasında başlanacak olan ekran, 1 Ekim Çin Ulusal Gününde devreye alınacak.
SOGO Hong Kong'daki Diamond Vision ekranın görüntüsü
Alışveriş merkezinin statik mega-billboard'unun yenilenmesi projesinde, Mitsubishi Electric'in Diamond Vision ekranı, yüksek kontrast ve yatayda ve dikeyde sunduğu geniş açılı izlenebilirliği nedeniyle tercih edildi. Şirketin şu anda kullandığı konvansiyonel ekranlardan yüzde 50 daha fazla kontrasta sahip olan bu ekran, yandan ve güneş ışığı altında yakından kolaylıkla izlenebilecek ve standart 45 derecelik ekranlarla kıyaslandığında dikeyde 80 derecelik bir görüş açısı ile izleme imkânı sunacak.
Diamond Vision ekranda Mitsubishi Electric'in, kapatıldığında parlaklığı azaltan ve açıldığında kontrastı arttıran tescilli siyah paketli özel LED çipleri kullanılacak. Ayrıca, kısa gölgelikleri sayesinde, güneş ışığı ekrana vurduğunda kontrast bozulması minimum düzeye indirgenecek.
Lifestyle International Holdings Limited'in sahip olduğu, Hong Kong'un en büyük alışveriş merkezi SOGO Hong Kong, 1985 yılından bu yana kentin önemli bir perakende noktası olarak biliniyor. SOGO Hong Kong'un Mağaza Müdürü Shinji Sawada, konuyla ilgili olarak açıklama yaptı: "Bu LED ekran, yalnızca bizim alışveriş merkezimizin konumunu güçlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda Causeway Bay'in Hong Kong'un önemli bir alışveriş ve eğlence adresi olarak güç kazanmasını sağlayacak. Mitsubishi Electric adı, benzersiz işçilik ve profesyonelliğin yanı sıra öncü teknolojiyle adeta özdeşleşmiş durumda. Mitsubishi Electric'in Diamond Vision ekranları dünyanın en iyi ekranlarından biri olarak kabul ediliyor. Bu ekranın dünyanın en hareketli kesişme noktalarından birine bakacağını düşündüğümüzde, ürün kalitesinin bulunduğumuz lokasyonun önemine mükemmel şekilde yanıt vereceğinden tam anlamıyla eminiz."
Mitsubishi Electric, bu güne kadar aralarında Tokyo Dome, New York'un Times Meydanındaki 1535 Broadway ve Houston'da bulunan NRG Stadyumunun da bulunduğu dünya çapında 950'den fazla lokasyona Diamond Vision ekranları kurdu.
Ürün | Diamond VisionTM |
---|---|
Boyutlar | 71.68m (g) x 19.2m (y) ; 1,376.3m2 |
LED Elementi | Full renkli LED (siyah paket LED'ler) |
Piksel Konfigürasyonu | 10.0mm piksel aralıklı; SMD 3in1 |
Pikseller | 13,762,560px ; 7,168 (g) x 1,920 (y) |
Parlaklık (ayar) | 6,000cd/m2 (64-adım) |
Piksel Yoğunluğu | 10,000px/m2 |
İşlem (gri skala) | 65,536 adım/renk (16-bit) |
Görüş Açısı | ±80° yatay ve +68° ila –80° dikey (standart açı: +26° ila –45°) |
Haber içerikleri, yayınlandıkları tarihten sonra güncel olmayan bilgiler içerebilir ve/veya bildirimde bulunmadan değiştirilebilir.