DERHAL YAYINLANACAKTIR No. 3126
Bu metin söz konusu basın bülteninin resmi İngilizce versiyonunun çevirisidir. Yalnızca referans olması ve kolaylık sağlaması amacıyla hazırlanmıştır. Ayrıntılar ve/veya özellikler için lütfen orijinal İngilizce metne başvurun. Herhangi bir tutarsızlık durumunda orijinal İngilizce versiyonun içeriği geçerlidir.
Yeni ürün 40kW ticari tip klimalar için geliştirildi
TOKYO, 30 Ağustos 2017 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) bugün 1200V geniş dual in-line ticari akıllı güç modülleri (DIPIPMTM) Ver. 6 serisine, 40kW-sınıfı ticari tip klimalar için 75A/1200V transfer kalıplı güç yarı iletken modelinin eklendiğini ve söz konusu modelin hemen satışa sunulacağını açıkladı.
200V Geniş DIPIPM Ver.6 (75A/1200V)
Model | Spesifikasyon | Sevkiyat Tarihi |
---|---|---|
PSS75SA2FT | 75A/1200V | 30 Ağustos 2017 |
Haber içerikleri, yayınlandıkları tarihten sonra güncel olmayan bilgiler içerebilir ve/veya bildirimde bulunmadan değiştirilebilir.