Turkey
DERHAL YAYINLANMALIDIR No. 3174
Bu metin söz konusu basın bülteninin resmi İngilizce versiyonunun çevirisidir. Yalnızca referans olması ve kolaylık sağlaması amacıyla hazırlanmıştır. Ayrıntılar ve/veya özellikler için lütfen orijinal İngilizce metne başvurun. Herhangi bir tutarsızlık durumunda orijinal İngilizce versiyonun içeriği geçerlidir.
TOKYO, 14 Şubat 2018 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) bugün, beşinci nesil (5G) baz istasyonları için 28 GHz'de çalışan 16 ışınlı uzaysal çoğullama teknolojisi geliştirdiğini duyurdu ve dünyanın 500 MHz bant genişliği ile 28 GHz'deki bir kullanıcı cihazı için 25,5 Gb/sn hızına ulaşan ilk1 5G sistemi olduğu düşünülen teknolojisini tanıttı. Mitsubishi Electric; yeni mobil sisteminin, mobil cihazların geniş bant iletimi aracılığıyla her yerde, aynı anda bağlanabildiği bir toplumu gerçekleştirmeye yardımcı olmasını bekliyor. Sistemin ayrıntıları, 28 Şubat'ta IEICE (Radyo İletişim Sistemleri Teknik Komitesi) konferansında duyurulacak. Dışarıda yapılacak denemelerin 2018'de gerçekleşmesi planlanmaktadır.
1 14 Şubat 2018 itibarıyla Mitsubishi Electric'in araştırmasına göre
16 ışınlı uzaysal çoğullama teknolojisi; sekiz analog, ön uç işleme birimleri, 16 ışını oluşturacak düşük güç üniteleri ve ışınlar arası paraziti önleme amaçlı çoklu giriş-çoklu çıkış (MIMO) dijital işleme algoritmasından oluşmaktadır. Yeni sistem yalnızca 16 anten elemanının bilgi işleme karmaşıklığına sahip olmasına rağmen 4096 anten elemanının kazanımını gerçekleştirir. Yeni mobil telekomünikasyon sistemi; dünyada bir ilk olduğu düşünülen 28 GHz'ye uyum sağlayan 63,7 bit/sn/Hz2 uzaysal verimliliğinde çalışma ve 25,5 Gb/sn uydu-yer iletimi hızında çalışma özelliklerine sahiptir ve tek bir kullanıcı cihazı için 500 MHz bant genişliği kullanır.
2 Uydu-yer iletiminin görev süresinin, iletim aralığı sırasında %80 olduğu varsayılmıştır. Aralığın geri kalanı, yer-uydu iletimi için kullanılır.
İki ışınlı devasa MIMO antenin RF modülü; 28 GHz'de çalışan ve ikisi de yoğun şekilde entegre edilmiş 256 anten elemanı ve RF cihazı barındıran iki adet aktif faz sıralı anten (APAA) birimi içerir. RF modülünün kalınlığının yalnızca 7 cm, yani önceki ünitenin üçte biri olması 5G sistemlerinin geniş dağıtımında kolay kurulumuna olanak sağlar.
İletim parametreleri | Maksimum veri hacmi | İçerdiği uzaysal iletim teknolojisi | |
---|---|---|---|
5G | 500 MHz 16 ışınlı paralel iletim | 25.5Gbps | Tek kullanıcılı3 16 ışınlı uzaysal çoğullama teknolojisi |
Geleneksel (4G) | 60 MHz 4 ışınlı paralel iletim | 788 Mb/sn4 | Tek kullanıcılı MIMO teknolojisi |
Haber içerikleri, yayınlandıkları tarihten sonra güncel olmayan bilgiler içerebilir ve/veya bildirimde bulunmadan değiştirilebilir.