DERHAL YAYINLANMALIDIR No. 3183
Bu metin söz konusu basın bülteninin resmi İngilizce versiyonunun çevirisidir. Yalnızca referans olması ve kolaylık sağlaması amacıyla hazırlanmıştır. Ayrıntılar ve/veya özellikler için lütfen orijinal İngilizce metne başvurun. Herhangi bir tutarsızlık durumunda orijinal İngilizce versiyonun içeriği geçerlidir.
Bu cihaz yüksek hızlı iletimleri ve büyük bir fiber optik iletişim kapasitesini destekleyecek
TOKYO, 7 Mart, 2018 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) bugün 400 GB/sn optik iletimleri destekleyebilen bir lazer diyot verici optik alt montajının (TOSA) gönderiminin 1 Nisan tarihinde başlatılacağını duyurdu. İkili set olarak kullanıldığında yeni TOSA, IEEE 400GBASE-LR8 uygulamaları için sektörde bir ilk olan elektro soğurum modülü lazer diyot (EML)-TOSA çözümünde yer alabilecek. Cihaz, 13-15 Mart tarihleri arasında San Diego, Kaliforniya'da gerçekleşecek Fiber Optik İletişim Konferansı ve Sergisi 2018'de (OFC) sergilenecek.
Kompakt Entegre 400 GB/sn EML-TOSA FU-402REA-41 (üstte) ve FU-402REA-42 (altta)
Veri kapasitesini artırma konusundaki taleplere yanıt olarak Mitsubishi Electric'in yeni lazer diyot TOSA cihazı, yüksek kapasiteli iletişim tesisleri (veri merkezleri vb.) ve yüksek hızlı optik iletim ağları için 400 GB/sn kadar iletim olanağı sunuyor.
Ürün | Model | Özellikler | Gönderim tarihi |
---|---|---|---|
Kompakt Entegre 400 GB/sn EML-TOSA | FU-402REA-41 (kısa dalga boyları için) |
- 1273,54, 1277,89, 1282,26 ya da 1286,66 nm dalga boyu için EML - LC girişi |
1 Nisan, 2018 |
FU-402REA-42 (uzun dalga boyları için) |
- 1295,56, 1300,05, 1304,58 ya da 1309,14 nm dalga boyu için EML - LC girişi |
Haber içerikleri, yayınlandıkları tarihten sonra güncel olmayan bilgiler içerebilir ve/veya bildirimde bulunmadan değiştirilebilir.