Turkey
DERHAL BASINA SUNULMAK ÜZERE No. 3058
Bu metin söz konusu basın bülteninin resmi İngilizce versiyonunun çevirisidir. Yalnızca referans olması ve kolaylık sağlaması amacıyla hazırlanmıştır. Ayrıntılar ve/veya özellikler için lütfen orijinal İngilizce metne başvurun. Herhangi bir tutarsızlık durumunda orijinal İngilizce versiyonun içeriği geçerlidir.
Dünya çapında gerilim kaynaklı dönüştürücü (VSC) tabanlı yüksek gerilimli doğru akım (HVDC) sistemleri piyasaya sürülecek
TOKYO, 12 Ekim 2016 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) bugün, Japonya'nın Amagasaki kentinde 2018 yılına kadar Transmission and Distribution Center'da kurulacak olan yeni bir HVDC doğrulama tesisi ile gerilim kaynaklı dönüştürücü (VSC) tabanlı yüksek gerilimli doğru akım (HVDC) sistemlerinde küresel piyasaya gireceğini duyurdu. Şirket, 2020 yılına kadar HVDC-Diamond® sistemlerinde 500 milyon ABD doları değerinde küresel sipariş almayı hedefliyor.
HVDC sistemlerinin, fotovoltaik ve kıyıdan esen rüzgar gücü gibi yenilenebilen enerjilerin etkili entegrasyonu ve gelişimi aracılığıyla CO2 gazını azaltması bekleniyor. HVDC-Diamond® sistemleri, şirketin yüksek gerilime sahip yalıtımlı geçitli çift kutuplu transistörlerinden (HVIGBT) faydalanacak.
HVIGBT cihazları, yüksek gerilim için yalıtımlıdır ve alt modüllerin sayısını azaltmak üzere büyük akım dereceleri için tasarlanmıştır. Bu sayede yerden ve maliyetten tasarruf sağlar. HVIGBT cihazlarının her bir alt modüldeki paralel bağlantısı, esnek tasarıma olanak tanıyarak VSC tabanlı HVDC sistemlerinin küresel piyasada güç iletimi özelliklerinin çok çeşitli ihtiyaçlarını karşılayacaktır.
HVDC-Diamond®, yüksek hızda kontrol ve koruma sistemlerini kullanarak yüksek güvenirlik sunacaktır. Optimize edilmiş kontrol işlevleri ve uygun donanım yapılandırması, yıldırım çarpması gibi AC ağındaki arızalar sırasında bile tutarlı ve kesintisiz kullanım için sistem gereksinimlerine uyum sağlayacaktır. Yüksek hızda yanıt süresine sahip koruma sistemleri, tüm ekipmanların HVDC sisteminde gerçekleşen DC arızası sırasında meydana gelen yüksek akımlardan etkili bir şekilde korunmasını sağlayacaktır.
İki tür HVDC sistemi bulunur; hat yön değiştirmeli dönüştürücü (LCC) türü, yön değiştirme için harici bir güç kaynağı gerektirirken VSC türü gerektirmez. VSC tabanlı HVDC sistemlerinin, aktif ve reaktif gücü ayrı olarak kontrol etme özelliği sonucunda daha kompakt kaplama alanı ile daha fazla talep göreceği bekleniyor. Bu avantaj, VSC tabanlı HVDC'yi zayıf sistemlere uygulayabilme olanağı sunuyor ve harmonik filtreler ve diğer reaktif gerilim desteğinden gelecek ek reaktif telafisi ihtiyacını ortadan kaldırıyor.
Mitsubishi Electric, modern güç sistemlerine duyulan çeşitli ihtiyaçları karşılamak amacıyla VSC tabanlı HVDC sistemini dünya çapında piyasaya sürüyor ve 2018 yılının ilk kısmında çalışır durumda olması hedeflenen doğrulama tesisini, HVDC-Diamond® doğrulaması için kullanıyor olacak. 2015 yılında 5 milyar ABD doları olduğu tahmin edilen HVDC sistemlerinin küresel piyasasının, yıllık yaklaşık yüzde yedi büyümesi bekleniyor.
Konum | 8-1-1 Tsukaguchi-Honmachi, Amagasaki, Hyogo Prefecture, Japan |
---|---|
Bina Alanı | Yaklaşık 1250 metrekare (yaklaşık 13.450 fit kare) |
Zemin Alanı | Yaklaşık 1.700 metrekare (yaklaşık 18.300 fit kare) |
Yapı | İki katlı çelik çerçeve |
Faaliyete Geçme Başlangıcı | 2018'in ilk yarısı |
Teknik Özellik | 50 MW VSC tabanlı HVDC BTB* |
Ana tesis | Dönüştürücü, Kontrol ve koruma, AC ekipmanı |
*HVDC BTB (arka arkaya): Aynı konumda AC veri yolları arasında enerji transferi yapan HVDC sistemi.
Haberlerin yayınlandığı tarihte doğru bilgiler içerdiğini fakat bildirimde bulunmadan değiştirilebileceğini unutmayın.