DERHAL YAYINLANACAKTIR No. 3075
Bu metin söz konusu basın bülteninin resmi İngilizce versiyonunun çevirisidir. Yalnızca referans olması ve kolaylık sağlaması amacıyla hazırlanmıştır. Ayrıntılar ve/veya özellikler için lütfen orijinal İngilizce metne başvurun. Herhangi bir tutarsızlık durumunda orijinal İngilizce versiyonun içeriği geçerlidir.
2.1W düzeyinde görülmemiş sürekli dalga çıkış gücü ve 639-nm parlak kızıl ışık
TOKYO, 14 Aralık 2016 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) bugün 1 Şubat 2017'de projektörler için 639-nanometre (nm) kızıl ışık ile 2.1W'lik dünya rekoru düzeyinde çıkış gücü sağlayan yeni bir sürekli dalga (CW) lazer diyot (LD) olan ML562G85'in lansmanını gerçekleştireceğini açıkladı. LD'nin saf kızıl renginin ve düşük enerji tüketiminin yüksek parlaklık gerektiren geniş mekanlara özel lazer bazlı projektörlerde kullanılması bekleniyor.
639-nm-dalgaboyunda yüksek enerjili kızıl lazer diyot (ML562G85)
Gerekli aydınlığı sağlamak için tercih edilen maksimum değer olan 640 nm'yi aşmayan bir lazer dalgaboyu kullanarak yüksek ısıda yüksek çıkış gücü sunan kızıl LD'ler üretmenin teknik açıdan zorlayıcı bir konu olduğu kabul edilmekteydi. Mitsubishi Electric, optimum LD yapısı dahil olmak üzere orijinal yüksek enerji teknolojisini kullanarak yüksek ısıda çalışan yeni CW yüksek enerjili kızıl LD'yi geliştirmeyi başardı.
Spesifikasyon | |
---|---|
Model numarası | ML562G85 |
Lazer modu | Yatay multi-mod |
Eşik akımı | 2.1W (TC = 25℃,Iop *** = 2.25 A,CW) |
Çıkış enerjisi | 2.25V (TC = 25℃,Iop = 2.25 A,CW) |
İşletim voltajı | 639 nm (TC = 25℃,Iop = 2.25 A,CW) |
Dalga boyu | Lorem ipsum dolor sit |
İşletim kasası ısısı | TC = 0℃ ila 45℃ (Po**** = 2.1 W,CW) |
Paket | φ9.0 mm TO-CAN |
*TC: kasa ısısı
**CW: sürekli dalga
***Iop: işletim akımı (CW)
****Po: çıkış enerjisi (CW)
Günümüzde projektörlerde kullanılan ışık kaynaklarında cıvalı lambalardan katı hal aydınlatmalara geçiliyor. Katı hal aydınlatmalar yüksek priz verimliliği, geniş renk skalası ve ekstra güvenli işletim gibi çok sayıda avantaj sağlıyor. Özellikle diğer katı hal aydınlatmalara kıyasla son derece verimli olan LD'ler, projektörlerde düşük enerji tüketimine katkıda bulunuyor. Ayrıca, yalnızca LD'ler projektörlerin (ITU-R BT.2020 uyumlu) geniş renk skalasına ve yüksek dinamik aralığa ulaşmalarını sağlamak için geniş enerji aralığında saf renkte ışık yayabilir. Bu nedenle LD'ler, gelişmiş projektörler için muhtemel ışık kaynağı olarak büyük ilgi görüyor.
Projektörler için CW ve atımlı olmak üzere iki tür LD ışık kaynağı mevcuttur. Kasım 2010'da, Mitsubishi Electric 638-nm ışık için 1.0W (atım) veya 0.5W (CW) çıkış enerjisi sağlayan yüksek enerjili kızıl LD'nin (ML501P73) lansmanını gerçekleştirdi. LD, orijinal epitaksiyal büyüme teknolojisi ile dikiz aynası yapısını barındırıyor. Ayrıca, Eylül 2015'te piyasaya sürülen ML562G84, atımlı operasyonla 638-nm ışık için 2.5W enerji düzeyi sağlıyor.
Bu ürün, 2011/65/EU sayılı Elektrikli ve Elektronik Cihazlarda Belirli Tehlikeli Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılması (RoHS) yönetmeliğine uygundur.
Note that the releases are accurate at the time of publication but may be subject to change without notice.