Turkey
DERHAL YAYINLANACAKTIR No. 3080
Bu metin söz konusu basın bülteninin resmi İngilizce versiyonunun çevirisidir. Yalnızca referans olması ve kolaylık sağlaması amacıyla hazırlanmıştır. Ayrıntılar ve/veya özellikler için lütfen orijinal İngilizce metne başvurun. Herhangi bir tutarsızlık durumunda orijinal İngilizce versiyonun içeriği geçerlidir.
Dünyanın en hızlı DC devre kesme teknolojisi demiryolu sistemlerinin daha güvenli faaliyet göstermesini sağlayacak
TOKYO, 30 Ocak 2017 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) bugün demiryolu güç kaynağı sistemleri için kısa devre arızalarını anında tespit eden ve sadece 13 milisaniyede arızalı devreleri izole etmesi bakımından şirketin dünyada ilk olduğuna inandığı yüksek hızlı bir doğru akım (DC) devre kesme teknolojisi geliştirdiğini açıkladı. Teknolojinin vagonlara tren harici lokasyonlardan enerji temin eden güç kaynağı sistemleri için ekipman koruma ve operasyonel stabilite bakımından demiryolu güvenliğini arttırması bekleniyor.
Yeni teknoloji, iki önemli sorunu çözümleyerek kaçak akımı görülmemiş bir hızla keser. Bu sorunlardan ilki, konvansiyonel bir DC devre kesicinin bizzat kaçak akımın harekete geçirdiği bir elektromıknatıs kullanarak kaçak akımı tespit etmesi ve hareketli merkezin ağırlığının tespit için gereken süreyi yavaşlatmasıdır. Ancak yeni geliştirilen teknoloji, konvansiyonel I biçimli kondüktör yerine yeni U biçimli bir kondüktör yardımıyla güçlü bir elektromanyetik güce dayalı hafif bir merkez kullanır. Bunun sonucunda, Mitsubishi Electric'in DC devre kesicisi kaçak akımdan kontak ayırmaya 13 milisaniyeden daha kısa sürede geçer.
İkinci olarak, konvansiyonel bir DC devre kesicisi yüksek akımı kapatmak için şebekeye giden kontaklar arasında oluşan arkı yönlendirir. Yeni teknoloji, yeni bir kontak materyali ile yeni çubuk biçimli bir kontağı yardımıyla akım kesme işlemini hızlandırırken, arka uygulanan elektromanyetik gücü de arttırır.
Yeni devre kesici, yüksek kesme kapasitesi (100 kA), yüksek di/dt (10 kA/ms) ve yüksek kesme akımı (55 kA) yönünden Japon Endüstriyel Standartlarına (JIS E 2501-2) uygundur. Yeni teknoloji, güç kaynağının kapasitesi çok büyük olduğunda bile (6 MW sınıfı doğrultucu) kısa devre akımının büyüklüğünü standart değerin altına (55 kA) doğry baskılayarak cihazı güvenli bir şekilde korur.
Haber içerikleri, yayınlandıkları tarihten sonra güncel olmayan bilgiler içerebilir ve/veya bildirimde bulunmadan değiştirilebilir.