Turkey
DERHAL YAYINLANACAKTIR No. 3090
Bu metin söz konusu basın bülteninin resmi İngilizce versiyonunun çevirisidir. Yalnızca referans olması ve kolaylık sağlaması amacıyla hazırlanmıştır. Ayrıntılar ve/veya özellikler için lütfen orijinal İngilizce metne başvurun. Herhangi bir tutarsızlık durumunda orijinal İngilizce versiyonun içeriği geçerlidir.
Küçük, düşük enerji tüketen cihaz, ekstra uzak mesafe 100Gbps iletim ekipmanını destekliyor
TOKYO, 15 Mart 2017 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) bugün 100Gbps optik iletimleri destekleyebilen bir çığ ışık diyodu (APD) alıcı optik alt asamblesini (ROSA) 1 Haziran'da satışa sunacağını açıkladı. Kompakt bir optik ayrıştırıcıya entegre edilen dört yüksek kesinlikli APD içeren yeni ROSA, ekstra uzak mesafe iletimleri destekliyor, ekstra düşük enerji tüketimi sağlıyor ve Quad Küçük Form faktörlü Takılabilir (QSFP28) alıcı vericilerin boyutunu küçültüyor.
Cihaz, 21 – 23 Mart tarihlerinde Los Angeles, California'da düzenlenecek olan 2017 Optik Fiber İletişim Konferansı ve Sergisinde (OFC) teşhir edilecek.
Sınırlı alanlara iletişim ekipmanı kurma ihtiyacının giderek artması karşısında, Mitsubishi Electric'in geliştirdiği yeni APD ROSA 40 km iletim kabiliyetiyle sektörün en küçük ayak izlerini sunarak, 100Gbps iletişim ekipmanının boyutunun küçültülmesine ve yüksek hızlı 100Gbps optik iletim ağlarının genişletilmesine yardımcı olacak.
Ürün | Model | Özellikler | Satışa sunulacağı tarih |
---|---|---|---|
Compact Integrated 100Gbps APD-ROSA |
FU-302RPA | - 1.3μm dalgaboyu ile APD - LC girişi |
1 Haziran 2017 |
Haber içerikleri, yayınlandıkları tarihten sonra güncel olmayan bilgiler içerebilir ve/veya bildirimde bulunmadan değiştirilebilir.