Turkey
DERHAL YAYINLANACAKTIR No. 3132
Bu metin söz konusu basın bülteninin resmi İngilizce versiyonunun çevirisidir. Yalnızca referans olması ve kolaylık sağlaması amacıyla hazırlanmıştır. Ayrıntılar ve/veya özellikler için lütfen orijinal İngilizce metne başvurun. Herhangi bir tutarsızlık durumunda orijinal İngilizce versiyonun içeriği geçerlidir.
Yüksek çıkış gücü ve düşük distorsiyon yer uydu istasyonlarının küçültülmesine yardımcı olacak
TOKYO, 4 Ekim 2017– Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) bugün uydu yer istasyonları için bir Ka-band (26–40GHz) 8W galyum nitrürlü (GaN) yüksek elektronlu mobilite transistörü (HEMT) monolitik mikrodalga entegre devre (MMIC) yükseltecinin lansmanını gerçekleştireceğini açıkladı. Endüstride lider konumda düşük distorsiyon ve 8W çıkış gücü sağlayan yeni MGFG5H3001, güç vericilerinin ebadını küçültmeye yardımcı olacak küçük ayak iziyle öne çıkıyor. Mitsubishi Electric, 1 Kasım’da numunelerin sevkiyatına başlayacak.
Doğal afetler sırasında ve yer şebekelerinin kurulmasının zor olduğu bölgelerde yüksek hızlı iletişim için kullanılan uydu ağları, genellikle C-band (4–8GHz) ve Ku-band (12–18GHz) olarak uygulanmakla birlikte, daha yüksek frekansların kullanımı giderek yaygınlaşıyor. Ayrıca daha yüksek frekanslı Ka-band kullanımına yönelik talepte artış kaydediliyor. Mitsubishi Electric’in geliştirdiği yeni Ka-band GaN-HEMT MMIC, daha yüksek frekanslara yönelik artan talebi karşılamaya yardımcı olurken aynı zamanda ekstra yüksek çıkış gücü ve etkinliği sağlayan uydu iletişim ekipmanlarının geliştirilmesini de kolaylaştıracak.
Ürün | Uygulama | Model | Genel Bilgi | Sevkiyat | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Frekans | Doymuş çıkış gücü | Lineer kazanç | ||||
Ka-band GaN-HEMT MMIC MMIC |
Uydu yer istasyonları | MGFG5H3001 | 27.5–31.0 GHz | 39.0dBm (8W) | 15.0dB | 1 Kasım 2017 |
Haber içerikleri, yayınlandıkları tarihten sonra güncel olmayan bilgiler içerebilir ve/veya bildirimde bulunmadan değiştirilebilir.