Turkey
DERHAL YAYINLANACAKTIR No. 3209
Bu metin söz konusu basın bülteninin resmi İngilizce versiyonunun çevirisidir. Yalnızca referans olması ve kolaylık sağlaması amacıyla hazırlanmıştır. Ayrıntılar ve/veya özellikler için lütfen orijinal İngilizce metne başvurun. Herhangi bir tutarsızlık durumunda orijinal İngilizce versiyonun içeriği geçerlidir.
Yüksek hızlı veri aktarımını mümkün kılan ve mobil ağlarda enerji tüketimini azaltan teknoloji
TOKYO, 4 Eylül 2018 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) bugün beşinci nesil (5G) mobil baz istasyonlarındaki telsiz erişim ağlarında yüksek hızlı optik veri aktarımını destekleyen 25Gbps EML CAN modülünün lansmanının gerçekleştirileceğini açıkladı. 5-8 Eylül tarihlerinde Çin’in Shenzhen kentindeki Çin Uluslararası Opto-elektronik Fuarı (CIOE) 2018’de sergilenecek olan yeni modül, 1 Kasım tarihinden itibaren satışa sunulacak.
Ürün | Model | Dalga boyu | İşletim kasası ısı aralığı | Ürün Sevkiyatı |
---|---|---|---|---|
25Gbps EML CAN |
ML760B54 | 1270nm, 1310nm |
– 40°C ila + 95°C | 1 Kasım 2018 |
5G mobil ağlarının geliştirilmesi, yüksek hacimli veri aktarımına ve dolayısıyla da yüksek hızlı optik iletişim ağlarına duyulan ihtiyacı arttıracak. Bu durum, düşük enerji tüketen yüksek hızlı optik cihazlara yönelik talepte artış yaşanmasına neden olacak. Yeni 25Gbps EML CAN ünitesi, bu gereksinime yanıt vererek müşteri kurulumlarının verimliliğinin ve etkinliğinin arttırılmasına yardımcı olmak üzere tasarlandı.
Haber içerikleri, yayınlandıkları tarihten sonra güncel olmayan bilgiler içerebilir ve/veya bildirimde bulunmadan değiştirilebilir.