Turkey
DERHAL YAYINLANACAKTIR No. 3072
Bu metin söz konusu basın bülteninin resmi İngilizce versiyonunun çevirisidir. Yalnızca referans olması ve kolaylık sağlaması amacıyla hazırlanmıştır. Ayrıntılar ve/veya özellikler için lütfen orijinal İngilizce metne başvurun. Herhangi bir tutarsızlık durumunda orijinal İngilizce versiyonun içeriği geçerlidir.
Tüm kullanıcılar için üstün kullanım rahatlığı ve erişilebilirlik avantajı sunan 17 ürün
TOKYO, 9 Aralık 2016 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) bugün, 9 Aralık ve 11 Aralık tarihleri arasında Japonya'nın Nagoya kentindeki Nagoya Kongre Merkezinde düzenlenecek olan 6. Uluslararası Evrensel Tasarım Konferansında her yaş ve yeterlilik düzeyindeki insanlar için maksimum kullanım rahatlığı ve erişilebilirlik sağlayan 17 evrensel tasarım ürününü sergileyeceğini açıkladı. Sergilenecek ürünler, tüketici elektroniğinden endüstriyel ürünlere kadar uzanan çok geniş bir yelpazeyi kapsayacak.
Mitsubishi Electric’in evrensel tasarım girişimleri, ürünlerin mümkün olduğunca fazla sayıda insana erişmesi için tüm bireyler için kullanılabilirlik konseptine uygun olarak şekillendirildi. Son yıllarda, yaşlı nüfusun artması ve çalışma ortamlarının bir dizi değişiklikten geçmesi nedeniyle bu tür ürünlere olan ihtiyacın artmasıyla birlikte, Mitsubishi Electric evrensel tasarım girişimlerini tüketici elektroniği ve kamu tesisleriyle sınırlı tutmayarak endüstriyel ürünleri de bu kapsam dahilinde değerlendirmeye karar verdi.
Ses aktivasyonlu çizim fonksiyonu | Partikül-ışın işlem sistemli oda tasarımı |
Rakuraku pilav pişirici | RakuRaku ev aletleri için hızlı sesli rehber |
Mitsubishi HEMS-ST03 (Konut Enerji Yönetimi Sistemi) | Klima (MSZ-Z Serisi) |
Buzdolabı (CX Serisi) | Araç navigasyonu ve göz hizasında ekran sistemi (NR-MZ200 Serisi ve DU-200HU) |
Programlanabilir otomasyon kontrol cihazı (MELSEC iQ-R Serisi) |
Evrensel Tasarımla desteklenen daha verimli üretim tesisleri |
RakuRaku Assist: Güvenli, eğlenceli ve kolay kullanılabilir ürünler geliştirme girişimi | CNC makinesi kontrol cihazı (M800 ve M80 Serisi) |
Yan duvarda kontrol paneli bulunan standart asansör (AXIEZ Serisi); paslanmaz kabartma karakterli butonlar | 4K Ready TV LCD (LS3 Serisi) |
Tren görüntü sistemi | iNSTICK kordonsuz yapışkanlı temizleyici |
Otomobil sürüşü için yolu aydınlatan yön göstergeleri |
Evrensel tasarım etnik köken, kültür, gelenek, milliyet, cinsiyet, yaş veya fiziksel yeterlilik dikkate alınmaksızın mümkün olduğunca fazla sayıda insanın erişebileceği ve kullanabileceği ürünlerin, binaların ve kamusal/özel alanların tasarlanmasını amaçlayan bir yaklaşımdır. İlk kez 2002'de Japonya'nın Yokohama kentinde gerçekleştirilen Birinci Uluslararası Evrensel Tasarım Konferansında açıklanan Uluslararası Evrensel Tasarım Bildirgesinde evrensel tasarımın insan onuruna saygı duyan ve geliştiren sosyal ortamların oluşturulması anlamına geldiği ifade edilmiştir. Bildirge, topluma her bakımdan adapte edilebilecek daha insan merkezli sistemleri oluşturmak için tasarımcılar/üreticiler ile kullanıcılar arasındaki ilişkilerin hızlı bir şekilde yeniden tanımlanması gerektiğini savunmaktadır. Altıncı konferansın teması "Evrensel Tasarımla Ortak Değer Yaratmak" olarak belirlenmiştir. Konferans kapsamında düzenlenecek panellerde Japonya'da evrensel tasarımın bir üst seviyeye taşınması görüşülecek ve ülkenin yüksek düzeyde sanayileşmiş Chubu Bölgesinde yeni endüstriyel alanların oluşturulması, depremlerin de aralarında bulunduğu büyük doğal afetlere dayanıklı kentsel altyapıların geliştirilmesi, bölgesel yeniden canlandırma ve uluslararası turizmde artış sağlanması gibi konular ele alınacaktır.
Note that the releases are accurate at the time of publication but may be subject to change without notice.