BİNA YÖNETİM SİSTEMİ

BİNA YÖNETİM SİSTEMİ

Tek bir noktadan bina kontrolü. Yenilikçi Bina Yönetim Sistemimiz (BMS), ülke çapında tek bir binayı veya birden fazla mülkü merkezi olarak yönetmenize olanak sağlar. Böylece maliyetlerin düşük, enerji tüketiminin verimli ve kullanıcıların memnun kalmasına yardımcı olur.

AKILLI YÖNETİM VE TASARRUF DAHA DÜŞÜK ENERJİ KULLANIMI, MEMNUN KİRACILAR,
BİNA SAHİPLERİ İÇİN DAHA KOLAY KONTROL

Mitsubishi Electric Bina Yönetim Sistemi (BMS), ülke çapında farklı lokasyonlardaki binalar üzerinde size eşsiz bir kontrol sağlar. Bina sahipleri ve tesis yöneticileri, tek bir arayüz üzerinden çeşitli altyapı sistemlerini kalite ve görevler bakımından izleyebilir ve kontrol edebilir. BİNA YÖNETİM SİSTEMİ, enerji tasarrufunu ve kiracının konforunu artırmak için güç, aydınlatma, iklimlendirme, su şebekesi fanlar ve yangın alarm sistemlerinin yönetimini kolaylaştırır.

SÜREKLİ GÖRÜNÜRLÜK VE KONTROL OLAĞAN SORUNLAR, OLAĞAN DIŞI ÇÖZÜMLER

VERİMLİLİK ARTIŞI

VERİMLİLİK KAZANIMLARI

BİNA YÖNETİM SİSTEMİMİZ, iklimlendirme sistemi kontrolündeki en iyi uygulamalar, yerleşik sensörler ve önceden kurulmuş diğer mekanik sistemlerle entegrasyon kabiliyeti aracılığıyla verimliliği artırmaya yardımcı olur.

PLAN OPTİMİZASYONU

BİNA OPERASYONLARINI GELİŞTİRİN

Performansı optimize etmek ve enerji kullanımını en aza indirmek amacıyla, bina sahipleri ve tesis yöneticileri her bir bina için en uygun plana göre mekanik sistemleri kontrol edebilir. Ürünlerimizin Japonya'da üretilmesi nedeniyle, bina sahipleri ve tesis yöneticileri ürünlerimizin güvenilir bir şekilde çalışacağından emin olabilirler.

BASİT YÖNETİM

KOLAY KULLANIM

Tesisleri her zaman, her yerde uzaktan izleme ve kontrol etme özelliğiyle bina yönetimini kolaylaştırın.

KONTROL, TASARRUF VE VERİMLİLİK MAKSİMİZASYONU

YENİLİKÇİ YAZILIM VE KONTROLLER SAYESİNDE DAHA YEŞİL VE DAHA AKILLI BİNALAR

BİNA YÖNETİM SİSTEMİ çözümlerimizin kalitesi ve güvenilirliği, bina operasyonlarında önemli verimlilik kazanımları ve iyileştirmeler sağlamak için benzeri görülmemiş düzeyde kontrol sağlar. Güvenli ve ölçeklenebilir yazılımımız, tesis yöneticilerinin farklı konumlardaki bir veya birden fazla binada, kullanıcı alanlarında bulunan farklı üreticilere ait birçok mekanik sistemi kolaylıkla kontrol etmelerini sağlar. Tesis yöneticileri aynı zamanda bina operasyonlarının dinamikleri, verimlilikleri ve koşulları hakkında fikir edinmek için trend raporlarından ve analiz yeteneklerinden yararlanabilirler. Çözümlerimiz, aydınlatma sistemleri, klimalar, asansörler ve yangın alarmları dahil olmak üzere farklı üreticilerin sistemlerine bağlanabilir.

GENESIS64 YAZILIMI

GENESIS64, Microsoft işletim sistemleri için tasarlanan gelişmiş bir SCADA çözümüdür ve OPC, BACnet, Modbus ve açık standart veri tabanı bağlantısı ile benzersiz performans sunar.
Bu son teknoloji yazılım, bina müşterileri için kurumsal operasyonların uygun bağlam çerçevesindeki görünümünü sunmak üzere gerçek zamanlı görselleştirme, analiz ve bağlantı sağlar.
GENESIS64, bina sahiplerine sorunları erken tespit etme, işletme maliyetlerini ve karbon emisyonlarını azaltma ve ekipman ömrünü iyileştirme konusunda yardımcı olur.

PLC KONTROLÖRLERİ

Akıllı binalar, akıllı kontrolörlere bağlıdır. Mitsubishi Electric, binalardaki ve endüstrideki sistemleri otomatikleştirmek için en geniş programlanabilir mantıksal kontrolör (PMK) yelpazelerinden birini sunar. Otomasyon kontrol ürünleri portföyümüzün tamamı, en zorlu ortamlarda bile verimliliği artıran sektör lideri teknolojilerden yararlanır. Yüksek işleme hızları, stabilite ve güvenilirlik sayesinde ürünlerimiz sektördeki en popüler ürünler arasındadır.

İNVERTERLER

Amacımız, ihtiyaç duyduğunuz her yerde ve her anda sistemlerimizi kontrol etme ve sistemlerimizden en iyi şekilde yararlanma kabiliyetinizi geliştirmeye yardımcı olmaktır. Sıcaklık kontrolü de dahil olmak üzere çok çeşitli uygulamalar için enerji tasarrufu ve verimlilik sağlayan yüksek performanslı, yüksek değerli, çevre dostu geniş bir inverter yelpazesi sunuyoruz.

YEŞİL BİNA SERTİFİKALARI

Bina ortamları, insanların konforunu günün her dakikasında etkiler. Ayrıca bu bina ortamlarının nasıl kontrol edildiği, gezegenimiz üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Mitsubishi Electric çözümleri, daha yeşil kontrol sistemleri aracılığıyla daha yeşil binalar yaratır. Enerji tasarrufu sağlayan BİNA YÖNETİM SİSTEMİ çözümümüz, maliyetlerin ve değerli kaynakların kullanımının kontrolüne yardımcı olur. Bu, binaların Vietnam'da LEED ve LOTUS Yeşil Bina Sertifikası almasına yardımcı olan en önemli kriterlerden biridir. Dünya çapında lider bir çevre dostu şirket olarak, teknolojilerimizi daha yeşil bir çevre yaratmak için kullanıyoruz.

VERİMLİ BİNA YÖNETİMİ

KOLAY KONTROL İLE FARK YARATIN

Binanızda enerjinin nasıl kullanıldığını daha iyi anlayın.

Binanızı verimli tutmak, iyi bir bina yönetim sistemiyle başlar.

Tek bir arayüzden birden fazla mekanik sistemi kontrol edin.

Bina Çözümleri hakkında daha fazla bilgi için

Bize Ulaşın