Bina sahiplerinin katı gereksinimlerini karşılayan ve binalarının kârlılığını artıran özel iklimlendirme sistemleri tasarlayıp üretiyoruz. Kullanıcıya konfor sunmaya devam ederken işletme ve rutin bakım masraflarını düşürerek kullanım ömrü maliyetlerini azaltmanıza yardımcı olabiliriz.
Servis sorunlarını en aza indirirken kiracılarınıza konfor sağlamak da buna dâhildir. Verimlilik ve kârlılığı da unutmayalım. Sürekli olarak en güvenilir, sürdürülebilir ve inovatif iklimlendirme sistemlerini yapılandırmaya çalışırken tüm bunları dikkate alıyoruz.
BİNA VERİMLİLİĞİ
Güçlü, kompakt ünitelerimiz enerji tüketimini en aza indirir, yüksek performans katsayısına (COP) sahiptir ve maksimum oda konforuna katkıda bulunur.
SICAKLIK KONTROLÜ
İklimlendirme sistemlerimiz, enerji tüketimini en aza indirirken kiracı konforunu en üst düzeye çıkaracak şekilde üretilmiştir. Örneğin, binalarda güneşe maruz kalma seviyesi gün boyunca değişir. Akıllıca tasarlanmış sessiz VRF sistemlerimiz denge sağlamak için aynı anda soğutma ve ısıtma yapabilir.
ALAN OPTİMİZASYONU
İklimlendirme sistemlerimizi mümkün olan en küçük alanı kaplayacak şekilde tasarlıyoruz, böylece mimarlar estetik açıdan daha güçlü binalar tasarlayabiliyor ve gelir getiren alanı en üst düzeye çıkarabiliyorlar. Kurulum alanı küçük olsa dahi Mitsubishi Electric klima sistemi yine de iyi çalışabilir. Isı geri kazanım sistemlerimiz, aynı anda soğutma ve ısıtma sağlamak için yalnızca iki soğutma gazı borusu gerektiren ilk VRF sistemleridir.
ENERJİ TASARRUFLU VE UYGUN MALİYETLİ. HER TÜRLÜ UYGULAMAYA HAZIR.
İklimlendirme sistemlerimiz, veri merkezinden ofis binasına, otellere, villalara ve tatil köylerine kadar her türlü uygulamada enerji ve maliyet tasarrufu sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Mitsubishi Electric klima sistemi, basit ve uygun maliyetli kurulumu ile aynı anda soğutma ve ısıtma sağlayabilir.
Havalandırma sistemimiz, bina enerji kullanımını en aza indirmek için atık havayı yeniden dolaşıma sokarak gelen havayı önceden ısıtır ve önceden soğutur. Lossnay®, optimize edilmiş filtreler ile dışarıdan gelen polen ve tozu ortadan kaldırarak iç mekânda havanın kaliteli olmasını da sağlar. Sonuç, enerji verimliliği ve konforu aynı anda sunan bir havalandırmadır.
Mitsubishi Electric, CLIMAVENETA markasını satın almasıyla birlikte, son derece büyük ısı yüklerine ve yüksek performans katsayısına sahip soğutma ve ısıtma alanlarına yönelik olarak Chiller’ın kullanıldığı klima sistemlerinin üretiminde 40 yılı aşkın bir deneyime sahip oldu. Bu marka, klima yelpazesini genişleterek klima ürünlerine yönelik kapsamlı çözümümüzü öne çıkardı. Gittikçe artan işletme maliyetleri karşısında yüksek performanslı, dayanıklı ve ekonomik ürünler tasarladık, ürettik ve piyasaya sunduk.
Dünyanın önde gelen VRF teknolojisi markalarından olan VRF klima sistemlerimiz, size dağıtılmış hava akışı lüksünü yaşatır ve iç üniteleri birbirinden bağımsız şekilde kontrol etmenizi sağlar. Kurulum esnekliğinin yanı sıra zengin çeşitlilikteki iç ünite tasarımları ve dış ünite kapasiteleri, olabilecek en çeşitli gereksinimler için dahi klima ihtiyaçlarına yönelik "en uyumlu" çözümleri sağlar. Geliştirme sürecinde çevreci bir yaklaşım benimsenmesi, oda konforunu en üst düzeye çıkaran yüksek performans katsayısına (COP) sahip güçlü, kompakt ve düşük enerjili üniteler üretilmesine yol açmıştır.
Sıcak su ısı pompası sistemleri, enerji tasarrufu girişimlerinde belirleyici bir etken olarak dikkat çekiyor. Yenilikçi Mitsubishi Electric Japon teknolojilerini en üst düzeye çıkararak, havadan toplanan atmosferik ısıdan yararlanmak ve bunu soğuk iklimlerde dahi yüksek verimli ısıtma sağlamak için kullanmak artık mümkün. Mitsubishi Electric bu alandaki yeteneklerini genişletiyor ve mevcut olarak 4,0:1 kW elektrik enerjisi girişi, ayrıca dış havadan aktarılan ve ısı pompasına 4 kW düzeyinde etkileyici bir nihai ısı çıkışı sağlayan 3 kW ısı enerjisi performans katsayısına (COP) sahip bir ısı pompası sunuyor.
Mitsubishi Electric teknolojisini, RC markasının BT alanındaki 50 yıllık uzmanlığıyla birleştiren IT Soğutma Sistemleri; en zorlu veri merkezlerinde, sistem odalarında, telekom projelerinde ve hassas soğutma ihtiyacı olan alanlarda, yüksek güvenilirlikle, teknolojik ve enerji verimli çözümler sağlamaktadır. kolay işletime sahip, modüler MULTIDENSITY ve çevreye duyarlı, düşük küresel ısınma faktörü (GWP) değerine sahip soğutucu akışkan kullanılan s-MEXT gibi yüksek katma değerli ürünler tüketicilere sunulmaktadır.
Multi Sistem Klimalar, çok çeşitli kapasite seçenekleri, farklı tasarım ve renk alternatifleri ile ihtiyaç duyulan klima çözümünün esnek şekilde karşılanmasını sağlar. Estetik duvar tiplerinden, zemin seviyesine yakın monte edilen döşeme tiplerine veya tek yöne üflemeli kasetli tavan tiplerine kadar hemen her türlü iç tasarım ile uyum sağlayacak çok sayıda seçenek bulunmaktadır.