Mitsubishi Electric, bir şeylerin her zaman değişimle daha iyi hâle gelebileceği inancı üzerine kuruldu ve bu da bizi dünyanın en iyi ve en güvenilir yürüyen merdivenlerinden bazılarını üretmeye yöneltti. Yürüyen merdivenlerimizin, çoğu projede karşılaşılan bazı yaygın sorunları nasıl çözdüğünü burada görebilirsiniz.
ÇALIŞMA SÜRESİ
Hiç kimsenin planında yürüyen merdivenlerinin bir noktada artık çalışmaması yoktur. Bu nedenle, hizmet dışı kalma süresini en aza indirmek için proaktif bir yaklaşım izliyoruz. Planlı bakım programımızla parçaları eskimeden önce değiştiriyoruz. Ürünlerimizi sektör ortalamasının çok ötesine geçip 25 yıldan fazla dayanacak şekilde tasarlıyoruz. Bu da yılda ünite başına bir kereden az arıza çağrısı olmak üzere, sektör lideri bir arıza çağrısı oranıyla sonuçlanmaktadır.
PROJE GECİKMELERİ
Gecikmeler kadar kötüsü yoktur. Bunu biliyorsunuz. Bunu biz de biliyoruz. Bu nedenle müşterilerimizle yakın bir çalışma yürütüyoruz. Üretim ürün akışımızı, özelleştirilmiş çözümlerinizi hızlı bir şekilde elde etmenizi sağlayacak şekilde yönetiyoruz. Hatta bir adım daha ileri gidip projelerinizin zamanında ve bütçeye uygun şekilde tamamlanmasını sağlamak için sizinle yan yana çalışıyoruz.
ZARİF, ESNEK VE GÜVENLİ
Yürüyen merdivenlerimiz güvenliği ve yüksek performansı korurken binanıza yönelik vizyonunuza uyum sağlar.
Sade ancak zarif tasarım, binalara yönelik çeşitli estetik ve lojistik gereksinimler için mükemmeldir. Görsel mükemmellik, maksimum işlevsellik ve gelişmiş güvenlik standart olarak sağlanır.
Dünyanın ilk ve tek spiral hat yürüyen merdivenleri. Form ve işlev bir araya gelerek müşterilere benzersiz bir deneyim yaşatıyor. Bu, insanlar için hareket sağlarken onları gerçek anlamda harekete geçiren bir çözümdür. (EN115 koduyla uyumlu olmadığından AB içinde kullanılamaz)
Düzenli bakım, yürüyen merdivenlerinizi daha güvenli hâle getirir, arızaları azaltır, ürün ömrünü uzatır ve yatırımınızı en üst düzeye çıkarır. Mitsubishi Electric'in bakım servislerine ve orijinal parçalarına güvenerek fark yaratabilirsiniz. Ek olarak, inovatif çözümlerimiz enerji açısından verimlidir ve daha yüksek yük kapasitesine sahiptir. Mitsubishi Electric'in yüksek kaliteli yürüyen merdivenleri ile Mitsubishi Electric'in yüksek kaliteli bakım servislerini bir araya getirdiğinizde yürüyen merdivenleriniz daha sorunsuz bir şekilde ve hizmet dışı kalmadan çalışacaktır, kiracılarınız da bu durumdan memnun kalacaktır.