Verimsiz iklimlendirme sistemleriyle çok fazla para harcarsınız. İnverterlerimiz hem yeni hem de eski ekipmanlarda enerji tüketimini azaltırken maksimum verimlilik ve güvenilirlik sağlamak üzere üretilmiştir. Otomatik şalter ürünlerimiz, elektrik sisteminin stabilitesini ve kullanıcıların güvenliğini sağlar. Enerji Kontrol Çözümlerimiz, enerji tüketimini optimize etmek için verileri analiz eder. Bu, sizin görebileceğiniz ve daha da önemlisi kiracılarınızın hissedebileceği bir farktır.
Elektrik sistemimiz, maksimum motor verimliliği, maksimum enerji verimliliği ve maksimum maliyet verimliliği gibi maksimum verimlilik
ve güvenlik gerektiren uygulamalar için tasarlanmıştır.
Yasal gereklilikleri karşılamak, maliyetleri azaltmak, kiracıları daha güvenilir sistemlerle rahat hissettirmek, yatırımınızın ömrünü uzatmak ya da bunların tümünü gerçekleştirmek istiyorsanız Mitsubishi Electric İnverterler size aradığınız çözümü sunar.
EMNİYETLİ VE GÜVENİLİR
Japonya fabrikalarımızdaki 60 yıllık üretim tecrübesiyle, Mitsubishi Electric, güvenebileceğiniz yüksek kaliteli güç kaynağı sistemleri üretmek için en son otomasyon ve robot teknolojilerini kullanır. Bu sistemler en zorlu koşullarda bile her çeşit uygulamanız için güvenlik sağlar. Uluslararası ASTA, KEMA ve MARINE sertifikalarımız, kullanılan ortam veya durum fark etmeksizin daha fazla emniyet güvencesi sunar.
AKILLI VE DOĞRU
± %0,1 doğrulukla güç izleme çözümlerimiz, güç parametrelerini 31. harmoniğe kadar bile doğru bir şekilde ölçmenizi sağlayarak sizi her türlü tehlikeli duruma karşı uyarır. Akıllı Eco Web Server 3 ürünümüz, sistem enerji kullanımını analiz eder ve görselleştirir, böylece yöneticiler elektrik sistemlerinin önleyici bakımını proaktif olarak gerçekleştirebilir.
ENERJİ VERİMLİLİĞİ GEREKSİNİMLERİNİ KOLAYCA KARŞILAYIN
İnverterlerimiz verimlilik ve güvenilirlik için üretilmiştir, bu sayede enerji kullanımını %50 oranında azaltmanıza yardımcı olabilirler. Ayrıca 10 yıl bakım gerektirmeyen tasarımımız ve %150 aşırı yük kapasitemiz, bakım maliyetlerinde önemli tasarruflar sağlar.
VERİMLİLİK, TASARRUF VE KONFOR
İnverterimiz enerji verimliliğini büyük ölçüde iyileştirir ve elektrik güç dağıtımı, güç izleme ve inverter dahil olmak üzere bina sistemi motorlarının ömrünü uzatır.
60 yılı aşkın süredir devam eden müşteri memnuniyeti sayesinde, mevcut ve gelecekteki güç sistemi gereksinimlerinizi karşılamak için Mitsubishi Electric'e güvenebileceğinizi bilirsiniz. Yüz binlerce alçak ve orta gerilim panosu ürettik. Tüm bileşenlerimizi en yüksek standartlara göre üretiyoruz; güvenilirliğe, güvenliğe ve kurulum kolaylığına büyük önem veriyoruz. Her ürün için uluslararası standartlara göre üçüncü taraf testleri ve sertifikalandırması uyguluyoruz.
Mitsubishi Electric güç izleme ürünleri, enerji maliyetlerini kontrol etmenize, İnverter performansını en üst düzeye çıkarmanıza ve herhangi bir güç kalitesi sorunundan haberdar olmanıza yardımcı olur. Her ürün, kullanım kolaylığı, doğruluk, uzun ömürlülük ve okunabilirlik dikkate alınarak üretilmiştir. Güç yönetimi sayaçlarımız, son derece hassas LCD ekranların yanı sıra ölçeklenebilir iletişim ve açma/kapama seçenekleriyle donatılmıştır. Elektrik göstergelerimiz ve enerji ölçüm cihazlarımız, yük izlemeyi ve enerji tasarrufu çabalarını kolaylaştırır.
Lider sürücü performansları ve enerji tasarrufu özellikleriyle tanınan Mitsubishi Electric inverterleri sizin için en iyi seçimdir. Tüm farklı uygulama ihtiyaçlarınızı karşılamak için geniş bir model yelpazesi sunuyoruz. Her bir inverteri çevre dostu ve küresel standartlarla uyumlu olacak şekilde tasarlıyoruz. Tüm değişken frekanslı güç kaynağı ünitelerimiz, bir inverterin, üç fazlı endüksiyon motorlarınızın dönüş hızını kolay ve esnek bir şekilde değiştirmek için ihtiyaç duyduğu yüksek performansı sunuyor.