ASANSÖRLER
ASANSÖRLER
Dünyanın en hızlı, en sorunsuz, en güvenilir asansör sistemlerinden bazılarını tasarladık, ürettik ve kurduk; aynısını sizin için de yapabiliriz. Bina trafiğinin akıcılığını sağlayacak ve kiracılarınızı mutlu edecek bir asansör sistemi kurmanıza yardımcı olalım. Ek olarak, kaliteli bakım servislerimiz sizi dilediğiniz zaman dilediğiniz yerde desteklemek için yanınızda olacaktır.
ASANSÖRLERİ ÜST SEVİYEYE TAŞIYIN. GERÇEKTEN MÜKEMMEL
Bir Mitsubishi Electric asansör satın aldığınızda en alt kattan çatıya kadar sınıfının en iyi performansını elde etmenizi sağlıyoruz. Bu nedenle asansörlerimiz dünyanın en güvenilir ve verimli asansörleri arasındadır. ASANSÖRLER’de en sık karşılaşabileceğiniz sorunları tespit ettik ve asansörlerimizi sürekli olarak güçlendirdik. Ayrıca Mitsubishi Electric'in özel garanti servisi ve orijinal parçaları, asansörünüzün uzun yıllar boyunca sorunsuz şekilde çalışmaya devam etmesini sağlar ve kullanıcı memnuniyeti yaratır.
ASANSÖRLER OLAĞAN SORUNLAR, OLAĞAN DIŞI ÇÖZÜMLER
ONARIM
İYİ ÇALIŞAN KAPILAR
Asansör onarımlarının büyük bir kısmı sorunlu kapılardan kaynaklanmaktadır. Sonuç olarak, kapı çalışma mekanizmasını izole ettik ve daha güvenli bir kapı çalışma sistemi uyguladık. Daha güvenilir olan bu kapı çalışma sistemi, asansör kapılarımızı daha güvenli hâle getirerek hizmet dışı kalma süresini ve servis maliyetlerini azalttı.
25 YIL
ÇALIŞMA SÜRESİ
Sağlam tasarımları ve önleyici bakım sayesinde Mitsubishi Electric asansörleri daha az onarım gerektirir. Mitsubishi Electric asansörlerinin herhangi bir parçası için yılda ortalama bir defadan az onarım gerekirken bu alandaki sektör ortalaması yılda 3-10 defadır. ASANSÖRLERimiz 25 yıl dayanacak şekilde üretilmiştir, böylece ürünlerimizin maksimum çalışma süresine sahip olacağından emin olabilirsiniz.
173 METRE
YENİDEN KEŞFETMEYE DEVAM
ASANSÖRLERimiz en katı tasarım, konfor, stabilite ve güvenlik standartlarına uygun olarak üretilmektedir. Bir yandan dünyanın en hızlı asansörleri olmalarını ve diğer yandan da dünya lideri kalite ve güvenilirliklerini korumalarını sağlamak için yeni asansörlerimizi 173 metre yüksekliğindeki SOLAÉ binasında test ediyoruz.
TÜM İHTİYAÇLARI KARŞILAYAN ASANSÖRLER
Bina ihtiyaçlarını tahmin etme ve bina sahiplerinin genel ve bireysel kaygılarını ele alan entegre sistemler kurma yeteneğimiz sayesinde, ihtiyaçlarını zengin çeşitlilik sergileyen, yüksek düzeyde uygulanabilir ve güvenilir asansör çözümleriyle karşılayabiliyoruz. Entegre sistemlerimiz, finansal riski azaltırken karşılaştığınız başarılı iş fırsatlarının sayısını artırmanıza yardımcı olabilir. Ek olarak, üretimde ve bileşenlerde yüksek standartlara bağlı kalarak bakım servisi ihtiyacını en aza indirmeye kararlıyız.
NEXIEZ MRL/ELENESSA NZ
Makine dairesi gerektirmeyen türde bir yolcu asansörü. Nexiez MRL/ELENESSA NZ, alan açısından kısıtlı binalar için son derece uygundur. Bu asansör, kalite ve güvenliği sağlarken gereken tüm işlevleri de yerine getirir.
NEXWAY
Ürettiğimiz asansörlerde hız, kolaylık ve güvenliği bir araya getiriyoruz. Ayrıca özel ihtiyaçlarınız için esnek çözümler sunarak binanızı öne çıkaran bir fark yaratıyoruz.
BAKIM SERVİSİ
Düzenli bakım, asansörlerinizi daha güvenli hâle getirir, servis sorunlarını azaltır, ürün ömrünü uzatır ve yatırımınızı en üst düzeye çıkarır. Mitsubishi Electric'in bakım servislerine ve orijinal parçalarına güvenerek fark yaratabilirsiniz. Ek olarak, inovatif çözümlerimiz daha yüksek yük kapasitesi ile enerji verimliliği sunar. Mitsubishi Electric'in yüksek kaliteli asansörleri ile Mitsubishi Electric'in yüksek kaliteli servislerini bir araya getirdiğinizde asansörleriniz daha sorunsuz bir şekilde ve hizmet dışı kalmadan çalışacaktır, kiracılarınız da bu durumdan memnun kalacaktır.