YÜRÜYEN MERDİVENLER

YÜRÜYEN MERDİVENLER

İnovasyon ürettiğimiz her yürüyen merdivenin her zaman merkezinde yer almıştır. Bu nedenle geleneksel ve spiral yürüyen merdivenlerimiz sorunsuz bir şekilde çalışır ve binanın ömrü boyunca daha az hizmet dışı kalma süresi ve arıza çağrısı sağlar.

SEKSEN YILI AŞKIN SÜREDİR YÜRÜYEN MERDİVENLERİMİZE BAKIP ONLARI NASIL DAHA İYİ HÂLE GETİREBİLECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUZ!

Mitsubishi Electric, bir şeylerin her zaman değişimle daha iyi hâle gelebileceği inancı üzerine kuruldu ve bu da bizi dünyanın en iyi ve en güvenilir yürüyen merdivenlerinden bazılarını üretmeye yöneltti. Yürüyen merdivenlerimizin, çoğu projede karşılaşılan bazı yaygın sorunları nasıl çözdüğünü burada görebilirsiniz.

YÜRÜYEN MERDİVENLER OLAĞAN SORUNLAR, OLAĞAN DIŞI ÇÖZÜMLER

25+ YIL

ÇALIŞMA SÜRESİ

Hiç kimsenin planında yürüyen merdivenlerinin bir noktada artık çalışmaması yoktur. Bu nedenle, hizmet dışı kalma süresini en aza indirmek için proaktif bir yaklaşım izliyoruz. Planlı bakım programımızla parçaları eskimeden önce değiştiriyoruz. Ürünlerimizi sektör ortalamasının çok ötesine geçip 25 yıldan fazla dayanacak şekilde tasarlıyoruz. Bu da yılda ünite başına bir kereden az arıza çağrısı olmak üzere, sektör lideri bir arıza çağrısı oranıyla sonuçlanmaktadır.

TAM ZAMANINDA

PROJE GECİKMELERİ

Gecikmeler kadar kötüsü yoktur. Bunu biliyorsunuz. Bunu biz de biliyoruz. Bu nedenle müşterilerimizle yakın bir çalışma yürütüyoruz. Üretim ürün akışımızı, özelleştirilmiş çözümlerinizi hızlı bir şekilde elde etmenizi sağlayacak şekilde yönetiyoruz. Hatta bir adım daha ileri gidip projelerinizin zamanında ve bütçeye uygun şekilde tamamlanmasını sağlamak için sizinle yan yana çalışıyoruz.

YÜRÜYEN MERDİVENLER

ZARİF, ESNEK VE GÜVENLİ

Yürüyen merdivenlerimiz güvenliği ve yüksek performansı korurken binanıza yönelik vizyonunuza uyum sağlar.

DÜZ HAT YÜRÜYEN MERDİVEN SERİSİ K-II

Sade ancak zarif tasarım, binalara yönelik çeşitli estetik ve lojistik gereksinimler için mükemmeldir. Görsel mükemmellik, maksimum işlevsellik ve gelişmiş güvenlik standart olarak sağlanır.

SPİRAL HAT YÜRÜYEN MERDİVENLER

Dünyanın ilk ve tek spiral hat yürüyen merdivenleri. Form ve işlev bir araya gelerek müşterilere benzersiz bir deneyim yaşatıyor. Bu, insanlar için hareket sağlarken onları gerçek anlamda harekete geçiren bir çözümdür. (EN115 koduyla uyumlu olmadığından AB içinde kullanılamaz)

BAKIM SERVİSLERİ

Düzenli bakım, yürüyen merdivenlerinizi daha güvenli hâle getirir, arızaları azaltır, ürün ömrünü uzatır ve yatırımınızı en üst düzeye çıkarır. Mitsubishi Electric'in bakım servislerine ve orijinal parçalarına güvenerek fark yaratabilirsiniz. Ek olarak, inovatif çözümlerimiz enerji açısından verimlidir ve daha yüksek yük kapasitesine sahiptir. Mitsubishi Electric'in yüksek kaliteli yürüyen merdivenleri ile Mitsubishi Electric'in yüksek kaliteli bakım servislerini bir araya getirdiğinizde yürüyen merdivenleriniz daha sorunsuz bir şekilde ve hizmet dışı kalmadan çalışacaktır, kiracılarınız da bu durumdan memnun kalacaktır.

İLHAM VEREN YÜRÜYEN MERDİVENLER

GELENEKSEL, SPİRAL VEYA HAYAL EDEBİLDİĞİNİZ HER ŞEKİLDE

Dünyanın ilk ve tek spiral hat yürüyen merdivenlerini ürettik.

Yürüyen merdivenlerimiz 25 yıldan fazla dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu da sektör ortalamasının çok ötesinde bir süredir.

Rakipsiz bakım servislerimiz, asansörlerinizin gelecek uzun yıllar boyunca yeni gibi çalışmasını sağlayacaktır.

Yürüyen merdivenlerimiz ve asansörlerimiz VADİSTABUL Alışveriş Merkezinde kullanılmaktadır.

Bina Çözümleri hakkında daha fazla bilgi için

Bize Ulaşın